r_poe3_oein_interrupt


アウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,アウトプットイネーブル割り込みOEInに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_poe3_oein_interrupt ( void );

備考

n はアウトプットイネーブル割り込み要因番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし