r_floatingpoint_exception


浮動小数点例外の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,IEEE754規格で規定された5つの例外自称(オーバフロー,アンダフロー,精度異常,ゼロ除算,無効演算)の他,非実装処理を検出した場合に発生する浮動小数点例外に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

void    r_floatingpoint_exception ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし