コード生成では,GUIベースで設定した情報に応じたデバイス・ドライバ・プログラムを出力するだけでなく,main関数を含んだサンプル・プログラムなどといったビルド環境一式を出力することもできます。
コード生成を用いて設定した情報を各種形式のファイルで出力し,設計資料として利用することができます。
コード生成が出力するファイル名,およびソース・コードに含まれているAPI関数の関数名については,デフォルトの名前が付与されますが,ユーザ独自の名前に変更することもできます。
各API関数には,ユーザが独自にコードを追加できるように,ユーザ・コード記述用のコメントが設けられています。
/* Start user code. Do not edit comment generated here */