1.2 特  長

以下に,コード生成の特徴を示します。

(1)

コード生成機能

コード生成では,GUIベースで設定した情報に応じたデバイス・ドライバ・プログラムを出力するだけでなく,main関数を含んだサンプル・プログラム,リンク・ディレクティブ・ファイルなどといったビルド環境一式を出力することもできます。

(2)

レポート機能

コード生成を用いて設定した情報を各種形式のファイルで出力し,設計資料として利用することができます。

(3)

リネーム機能

コード生成が出力するファイル名,およびソース・コードに含まれているAPI関数の関数名については,デフォルトの名前が付与されますが,ユーザ独自の名前に変更することもできます。