ルネサス
以下に,コード生成のウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。
表 A.1
ウインドウ/パネル/ダイアログの一覧
ウインドウ/パネル/ダイアログ名
機能概要
メイン・ウインドウ
CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウからCS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)に対する操作を行います。
プロジェクト・ツリー パネル
プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。
プロパティ パネル
プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。
周辺機能 パネル
周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)を制御するうえで必要な情報を設定します。
コード生成プレビュー パネル
周辺機能 パネルの設定内容に応じたソース・コードを確認します。
出力 パネル
CS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)の操作ログを表示します。
名前を付けて保存 ダイアログ
ファイルに名前を付けて保存します。