[RI600PX]タブ

概要

本タブでは,使用するRI600PXに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。

- バージョン情報

表示イメージ



機能

1 ) [バージョン情報]

RI600PXのバージョンに関する詳細情報の表示を行います。

カーネル・バージョン

使用するRI600PXのバージョンを表示します。

デフォルト

インストールしているRI600PXのバージョン

変更方法

変更不可

インストール・フォルダ

使用するRI600PXがインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。

デフォルト

使用するRI600PXがインストールされているフォルダ

変更方法

変更不可

エンディアン

プロジェクトで設定しているエンディアンを表示します。

ビルド・ツールの[エンディアンの選択]プロパティで選択しているレジスタ・モードと同じ値が表示されます。

デフォルト

ビルド・ツールでのプロパティで選択しているエンディアン

変更方法

変更不可