-   
 can_wup
 ican_wup
 
-   
 ER_UINT can_wup ( ID tskid );
 ER_UINT ican_wup ( ID tskid );
 tskidで指定されたタスクにキューイングされている起床要求をすべて解除(起床要求カウンタに0を設定)し,戻り値として解除した起床要求数を返します。
 
 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
 -	 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskid にTSK_SELF を指定した。
 | 
|  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 
 備考	 タスクからican_wupを発行した場合,および非タスクからcan_wupを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
 | 
|  |  |  | 
|  |  |  |