ref_sem

iref_sem

概要

セマフォ詳細情報の参照

C言語形式

 ER      ref_sem ( ID semid, T_RSEM *pk_rsem );
 ER      iref_sem ( ID semid, T_RSEM *pk_rsem );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      semid;
セマフォのID

O

 T_RSEM  *pk_rsem;
セマフォ詳細情報を格納する領域へのポインタ



【 セマフォ詳細情報T_RSEMの構造 】

 typedef struct  t_rsem {
         ID      wtskid;         /*待ちタスクの有無*/
         UINT    semcnt;         /*現在資源数*/
 } T_RSEM;


機能

semidで指定されたセマフォのセマフォ詳細情報(待ちタスクの有無,現在資源数など)をpk_rsemで指定された領域に格納します。

- wtskid
セマフォの待ちキューにタスクがキューイングされているか否かが格納されます。

TSK_NONE: 待ちキューにタスクはキューイングされていない

その他: 待ちキューの先頭にキューイングされているタスクのID

- semcnt
セマフォの現在資源数が格納されます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- pk_rsem == NULL

E_ID

-18

不正ID番号

- semid≦0

- semid > VTMAX_SEM

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

備考 タスクからiref_semを発行した場合,および非タスクからref_semを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(ref_semのみ)

- 呼び出しタスクからのpk_rsemが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- semidのセマフォが存在しない。