[タスク・アナライザ]タブ

本タブでは,RI78V4が提供しているユーティリティ・ツール“タスク・アナライザ・ツール”を利用して処理プログラムの実行履歴(トレース・データ)を解析する際に必要となる各種情報の表示,および設定の変更を行います。

図A−1  [タスク・アナライザ]タブ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択,またはコンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択

備考 すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノードを選択することで,選択した項目の詳細情報を表示します。

[各エリアの説明]

1 ) [トレース]カテゴリ

ユーティリティ・ツール“タスク・アナライザ・ツール”を利用して処理プログラムの実行履歴(トレース・データ)を解析する際に必要となる各種情報の表示,および設定の変更を行います。

トレース・モードの選択

トレース・データとして取得する情報の種類,およびトレース・データの格納先を選択します。

デフォルト

トレースしない

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

トレースしない

タスク・アナライザ・ツールを利用しないことになります。

ハードウエア・トレース・モードで,トレース・チャートを取得

トレース・データとして,トレース・チャート(処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況など),およびCPU使用率を取得します。

なお,トレース・バッファは,デバッグ・ツールが用意しているトレース・メモリから確保されます。

ソフトウエア・トレース・モードで,トレース・チャートを取得

トレース・データとして,トレース・チャート(処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況など),およびCPU使用率を取得します。

なお,トレース・バッファは,[バッファを選択する]で選択された領域から確保されます。

ソフトウエア・トレース・モードで,長時間統計を取得

トレース・データとして,CPU使用率を取得します。

なお,トレース・バッファは,規定セクション.kernel_data_trace_nから確保されます。

バッファを使い切った後の動作

トレース・バッファを使い切った際の動作を選択します。

なお,本項目は,[トレース・モードの選択]で“ソフトウエア・トレース・モードで,トレース・チャートを取得”を選択した場合に限り表示されます。

デフォルト

バッファを上書きし実行し続ける

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

バッファを上書きし実行し続ける

書き込まれてから最も時間が経過しているトレース・データを上書きします。

トレースを停止する

トレース・バッファへの書き込みを中止します。

バッファ・サイズ

トレース・バッファのサイズ(単位:バイト)を指定します。

なお,本項目は,[トレース・モードの選択]で“ソフトウエア・トレース・モードで,トレース・チャートを取得”を選択した場合に限り表示されます。

デフォルト

0x100

変更方法

テキスト・ボックスによる直接入力

指定可能値

0xa〜0xfffe

バッファを選択する

トレース・データの格納先を選択します。

なお,本項目は,[トレース・モードの選択]で“ソフトウエア・トレース・モードで,トレース・チャートを取得”を選択した場合に限り表示されます。

デフォルト

カーネルのバッファ

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指摘可能値

カーネルのバッファ

トレース・バッファは,規定セクション.kernel_data_trace_nから確保されます。

その他のバッファ

トレース・バッファは,[バッファ・アドレス]で指定されたアドレスから確保されます。

バッファ・アドレス

トレース・バッファ用に確保する領域の先頭アドレスを指定します。

なお,本項目は,[バッファを選択する]で“その他のバッファ”を選択した場合に限り表示されます。

デフォルト

0xf0000

変更方法

テキスト・ボックスによる直接入力

指定可能値

0xf0000〜0xffff4

基本クロック用タイマ割り込みをトレースする

基本クロック用タイマ割り込みをトレースするかどうかを指定します。

なお,本項目は,[トレース・モードの選択]で”ハードウエア・トレース・モードで,トレース・チャートを取得”または“ソフトウエア・トレース・モードで,トレース・チャートを取得”を選択した場合に限り表示されます。

デフォルト

いいえ

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指摘可能値

はい

基本クロック用タイマ割り込みをトレースします。

いいえ

基本クロック用タイマ割り込みをトレースしません。