psnd_dtq

ipsnd_dtq

概要

データの送信(ポーリング)

C言語形式

 ER      psnd_dtq ( ID dtqid, VP_INT data );
 ER      ipsnd_dtq ( ID dtqid, VP_INT data );
 

アセンブリ言語形式

 MOVW    DE, !LOWW(_data+0x00002)
 MOVW    BC, !LOWW(_data)
 MOV     A,  #dtqid
 CALL    !!_psnd_dtq
 
 MOVW    DE, !LOWW(_data+0x00002)
 MOVW    BC, !LOWW(_data)
 MOV     A,  #dtqid
 CALL    !!_ipsnd_dtq
 

パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      dtqid;
データ・キューのID

I

 VP_INT  data;
送信するデータ



機能

dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域にdataで指定されたデータを書き込みます。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータを書き込むための空き領域が存在しなかった場合には,データの書き込みは行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。

また,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューの受信待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,データの書き込みは行わず,該当タスクにデータを渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。

備考 データを対象データ・キューのデータ・キュー領域に書き込む際の書き込み方法は,データの送信要求を行った順に行われます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_TMOUT

-50

対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が存在しない