sns_loc

概要

CPUロック状態の参照

C言語形式

 BOOL    sns_loc ( void );
 

アセンブリ言語形式

 CALL    !!_sns_loc
 

パラメータ

なし

機能

本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(CPUロック状態,非CPUロック状態)を獲得します。

なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:CPUロック状態,FALSE:非CPUロック状態)”が返されます。

備考 CPUロック状態へはloc_cpu,またはiloc_cpuを発行することにより,非CPUロック状態へはunl_cpu,またはiunl_cpuを発行することにより遷移します。

戻り値

マクロ

数値

意味

TRUE

1

正常終了(CPUロック状態)

FALSE

0

正常終了(非CPUロック状態)