trcv_mbx

概要

メッセージの受信(タイムアウト付き)

C言語形式

 ER      trcv_mbx ( ID mbxid, T_MSG **ppk_msg, TMO tmout );
 

アセンブリ言語形式

 MOVW    AX, #tmout_hi
 PUSH    AX
 MOVW    AX, #tmout_lo
 PUSH    AX
 MOVW    BC, #LOWW(_ppk_msg)
 MOV     A, #mbxid
 CALL    !!_trcv_mbx
 ADDW    SP, #0x0004
 

パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mbxid;
メールボックスのID

O

 T_MSG   **ppk_msg;
メッセージの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ

I

 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ティック)

TMO_FEVR: 永久待ち

TMO_POL: ポーリング

数値: 待ち時間

 

機能

mbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをppk_msgで指定された領域に格納します。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信処理は実行されず,自タスクを対象メールボックスの待ちキューにメッセージの受信要求順(FIFO順)でキューイングします。

これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(メッセージ待ち状態)へと遷移します。

なお,メッセージ待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,メッセージ待ち状態からREADY状態へと遷移します。

 
メッセージ待ち状態の解除操作

エラー・コード

snd_mbxの発行により,対象メールボックスにメッセージが送信された

E_OK

rel_waiの発行により,メッセージ待ち状態を強制的に解除された

E_RLWAI

irel_waiの発行により,メッセージ待ち状態を強制的に解除された

E_RLWAI

tmoutで指定された待ち時間が経過した

E_TMOUT



備考1 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“rcv_mbxと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“prcv_mbxと同等の処理”を実行します。

備考2 メッセージT_MSG,T_MSG_PRIについての詳細は,「12.5.5 メッセージ」を参照してください。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_RLWAI

-49

rel_wai,またはirel_waiの発行により,メッセージ待ち状態を強制的に解除された

E_TMOUT

-50

待ち時間が経過した