wai_sem

概要

資源の獲得(永久待ち)

C言語形式

 ER      wai_sem ( ID semid );
 

アセンブリ言語形式

 MOV     A, #semid
 CALL    !!_wai_sem
 

パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      semid;
セマフォのID

 

機能

semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから0x1を減算)します。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(セマフォ・カウンタが0x0であった)場合には,カウンタ操作処理は実行されず,自タスクを対象セマフォの待ちキューに資源の獲得要求順(FIFO順)でキューイングします。

これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(資源待ち状態)へと遷移します。

なお,資源待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,資源待ち状態からREADY状態へと遷移します。

 
資源待ち状態の解除操作

エラー・コード

sig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された

E_OK

isig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された

E_OK

rel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された

E_RLWAI

irel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された

E_RLWAI



戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_RLWAI

-49

rel_wai,またはirel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された