-Xpreinclude


コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルを指定します。

[指定形式]

-Xpreinclude=file[,file]...

 

-

省略時解釈

コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルはないものとみなします。

[詳細説明]

-

コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルをfileに指定します。

[使用例]

-

コンパイル単位の先頭にファイルsample.hをインクルードします。

>ccrh main.c -Xpreinclude=sample.h -Xcommon=rh850