ルネサス
-Xerror_file
エラー・メッセージをファイルに出力します。
[指定形式]
-Xerror_file=file
-
省略時解釈
エラー・メッセージを標準エラー出力のみに出力します。
[詳細説明]
エラー・メッセージを標準エラー出力,およびファイルfileに出力します。
fileがすでに存在する場合は,そのファイルを上書きします。
fileを省略した場合は,エラーとなります。
[使用例]
エラー・メッセージを標準エラー出力,およびファイルerrに出力します。
>ccrh -Xerror_file=err -Xcommon=rh850 main.c