ルネサス
-Xno_warning
指定した警告メッセージの出力を抑止します。
[指定形式]
-Xno_warning=num[,num]...
-Xno_warning=num1-num2
-
省略時解釈
すべての警告メッセージを出力します。
[詳細説明]
num,num1,num2には,メッセージ番号を指定します。 存在しないメッセージ番号を指定した場合は,無視します。
num,またはnum1,およびnum2を省略した場合は,エラーとなります。
num1-num2の形式で指定すると,その範囲に含まれるメッセージ番号を指定したものとみなします。
本オプションで指定するメッセージ番号は,Wに続く7桁の数字のうち,下位5桁です。 メッセージ番号については,「10. メッセージ」を参照してください。
本オプションで制御することができるのは,コンパイラ,アセンブラの警告メッセージです(最適化リンカの警告メッセージは対象外です)。
[使用例]
警告メッセージW0520111の出力を抑止します。
>ccrh -Xno_warning=20111 -Xcommon=rh850 main.c