-o


出力ファイル名を指定します。

[指定形式]

-ofile

 

-

省略時解釈

カレント・フォルダにファイルを出力します。

出力オブジェクト・ファイル名は,ソース・ファイル名の拡張子を“.obj”に置き換えたものとなります。

[詳細説明]

-

出力オブジェクト・ファイル名をfileに指定します。

-

fileがすでに存在する場合は,そのファイルを上書きします。

-

本 オプションを指定しても,エラーがある場合には,オブジェクト・ファイルの出力は行いません。

-

出力ファイルが複数の場合は,エラーとなります。

-

fileを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

オブジェクト・ファイルをファイル名sample.objで出力します。

>asrh -osample.obj -Xcommon=rh850 main.asm