-Xcpu


指定したコア向けのオブジェクトを生成することを指定します。

[指定形式]

-Xcpu=core

 

-

省略時解釈

-Xcommonオプションを指定した場合,G3M向けオブジェクトを生成します。

[詳細説明]

-

コアcore向けのオブジェクトを生成することを指定します。

-

coreに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。

g3m

G3M向けオブジェクトを生成します。

g3k

G3K向けオブジェクトを生成します。

g3mh

G3MH向けオブジェクトを生成します。

g3kh

G3KH向けオブジェクトを生成します。

 

-

coreを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

G3M向けオブジェクトを生成することを指定します。

>asrh -Xcpu=g3m -Xcommon=rh850 main.asm