-U


-Dオプションによるアセンブラ・シンボルの定義を解除します。

[指定形式]

-Uname[,name]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

-Dオプションによるアセンブラ・シンボルnameの定義を解除します。

-

nameを省略した場合は,エラーとなります。

-

本オプションでは,name .SET defの記述による定義は解除できません。

-

本オプションは,複数指定が可能です。

-

同じアセンブラ・シンボルに対して,本オプションと-Dオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。

[使用例]

-

-Dオプションによるアセンブラ・シンボルtestの定義を解除します。

>asrh -Utest -Xcommon=rh850 main.asm