インクルード・ファイルを検索するフォルダを指定します。
[指定形式]
インクルード・ファイルを 標準インクルード・ファイル・フォルダからのみ検索します。
[詳細説明]
- | アセンブラ制御命令$INCLUDE/$BINCLUDEで読み込むインクルード・ファイルを検索するフォルダをpathに指定します。
インクルード・ファイルの検索は,以下の順番で行います。 |
(1) -Iオプションで指定したフォルダ
(2) ソース・ファイルのあるフォルダ
(3) カレント・フォルダ
[使用例]
- | インクルード・ファイルをフォルダD:\include,D:\src,カレント・フォルダの順で検索します。 |
>asrh -ID:\include -Xcommon=rh850 D:\src\main.asm
|