ルネサス
@
サブコマンド・ファイルを指定します。
[指定形式]
@file
-
省略時解釈
コマンド・ラインで指定したオプション,およびファイル名のみを認識します。
[詳細説明]
fileをサブコマンド・ファイルとして扱います。
fileが存在しない場合は,エラーとなります。
fileを省略した場合は,エラーとなります。
サブコマンド・ファイルについての詳細は,「2.4.2 サブコマンド・ファイルの使用方法」を参照してください。
[使用例]
command.txtをサブコマンド・ファイルとして扱います。
>asrh @command.txt -Xcommon=rh850