-FSymbol


外部定義シンボルをシンボル・アドレス・ファイルに出力します。

[指定形式]

-FSymbol=section[,section]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

セクションsection内の外部定義シンボルをアセンブラ制御命令形式でファイル(シンボル・アドレス・ファイル)に出力します。
ファイル名は“出力ファイル名.fsy”となります。

[使用例]

-

セクションsct2,sct3内の外部定義シンボルをシンボル・アドレス・ファイルtest.fsyに出力します。

>rlink a.obj b.obj -fsymbol=sct2,stc3 -output=test.abs

 

シンボル・アドレス・ファイルtest.fsyの出力例を以下に示します。

;RENESAS OPTIMIZING LINKER GENERATED FILE xxxx.xx.xx
;fsymbol = sct2,sct3
 
;SECTION NAME = sct2
    .public _f
_f .equ 0x0
    .public _g
_g .equ 0x16
;SECTION NAME = sct3
    .public _main
_main .equ 0x20

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを 指定した場合は無効となります。