ルネサス
-COmpress
デバッグ情報を圧縮します。
[指定形式]
-
省略時解釈
デバッグ情報を圧縮しません(-nocompressオプションの指定と同じです)。
[詳細説明]
デバッグ情報を圧縮すると,デバッガのロード速度が速くなります。
[使用例]
>rlink a.obj b.obj -compress
[備考]
本オプションは,-form={object|relocate|library|hexadecimal|stype|binary}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。