3.5.5 拡張アドレス・レコード

ロード・アドレスのパラグラフ値を示します

(データ・レコードを出力する際)セグメントの先頭で,またはデータ・レコードのロード・アドレスのオフセット値が最大値0xffffを越えてセグメントが新しくなる際,出力します。

 

:   02  0000  02  PPPP  SS  NL
(1) (2) (3)   (4)  (5)  (6) (7)

項番

説明

(1)

レコード・マーク

(2)

02固定

(3)

0000固定

(4)

レコード・タイプ(02固定)

(5)

セグメントのパラグラフ値

(6)

チェック・サム

(7)

ニュー・ライン