この項では,ANSI規格で未規定の項目について説明します。
静的データは,コンパイル時にデータ・セクションとして出力されます。
(2) | 文字表示の意味−行の最終位置,後退(\b),水平タブ(\t),垂直タブ(\v) |
表示装置に依存となります。
IEEE754注準拠しています。
注 | IEEE:Institute of Electrical and Electronics Engineers(電気電信学会)の略称です。
また,IEEE754とは,浮動小数点演算を扱うシステムにおいて,扱うデータ形式や数値範囲などの仕様の統一化を図った標準です。 |
未規定とします。
未規定とします。
ビット・フィールドを保持する構造体オブジェクトの境界調整は,「(8) ビット・フィールド」を参照してください。
未規定とします。
未規定とします。