CC-RHでは,拡張機能を実現するために次の字句を予約語として追加しています。これらの字句もANSI-Cのキーワードと同様,ラベルや変数名として使用することはできません。
_Bool,__bsh,__bsw,__caxi,__clr1,__DI,__EI,__fp16,__halt,__hsw,inline,__ldlw,__ldsr,__ldsr_rh,__mul32,__mul32u,__nop,__not1,__satadd,__satsub,__sch0l,__sch0r,__sch1l,__sch1r,__set1,__set_il,__set_il_rh, __stcw,__stsr,__stsr_rh,__synce,__synci,__syncm,__syncp