STARTOF


項のセクションのリンク後の先頭アドレスを返します。

[機能]

項のセクションのリンク後の先頭アドレスを返します。

[使用例]

.DW         STARTOF(.text)          ; (1)

(1)

4バイト領域を確保し,.textセクションの先頭アドレスで初期化します。

 

SIZEOF演算子と組み合わせて指定する場合

.DW         STARTOF(.data) + SIZEOF(.data)

[注意事項]

-

STARTOFは,データ定義疑似命令.dwのオペランドにのみ記述できます。

-

2項演算子+を使用して,SIZEOF演算子と組み合わせて使用することができます。
ただし,1 つのオペランドにSTARTOF,およびSIZEOFを複数記述すること,STARTOF,SIZEOF以外の式を記述することはできません。