シンボルを定義します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
シンボル
|
.equ
|
絶対式
|
[; コメント]
|
[機能]
シンボル欄に指定したシンボル名と,オペランド欄に指定した絶対式の値を持つシンボルを定義します。
[用途]
- | ソース・プログラム中で使用する数値データをシンボルとして定義し,機械語命令や疑似命令のオペランドに数値データの代わりに記述できます。 |
[詳細説明]
- | オペランドの記述形式にエラーがある場合,処理を終了します。 |
- | .equ疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。 |
- | すでに定義されたシンボルは再定義することはできません。 |
- | .equ疑似命令で生成したシンボルは.public疑似命令で外部定義することができます。 |