5.3.2 アセンブラ制御命令

アセンブラ制御命令を用いることにより,アセンブラが行う処理を制御できます。

アセンブラ制御命令には,次のものがあります。

表 5.16

アセンブラ制御命令

制御命令

概要

REG_MODE

レジスタ・モード情報を出力

NOMACRO

命令展開の抑制

MACRO

NOMACRO による指定を解除

DATA

シンボル名の外部データが sdata 再配置属性,および sbss 再配置属性のセクションに割り当てられていないとみなした命令展開

SDATA

シンボル名の外部データが sdata 再配置属性,または sbss 再配置属性のセクションに割り当てられているとみなした命令展開の抑制

NOWARNING

警告メッセージの出力を抑止

WARNING

警告メッセージを出力