strcpy


文字列コピーを行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char *strcpy(char *dst, const char *src);

[戻り値]

dstの値を返します。

[詳細説明]

srcの指す文字列をdstの指す配列にコピーします。

[使用例]

#include    <string.h>
void func(char *str, const char *src) {
    strcpy(str, src);   /*srcの指す文字列をstrの指す配列にコピー*/
      :
}