memchr


メモリ検索を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

void *memchr(const void *s, int c, size_t length);

[戻り値]

cが見つかった場合はこの文字を指すポインタを返し,cが見つからなかった場合はnullポインタを返します。

[詳細説明]

sの指す領域の最初のlength個の文字の中に(char型に変換された)文字cが最初に現れた位置を求めます。