ルネサス
hdwinit
CPUリセット直後に周辺装置の初期化処理を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
void hdwinit(void);
[詳細説明]
周辺装置の初期化関数は,CPUリセット直後に周辺装置の初期化処理を行う関数です。
スタートアップ・ルーチン内から呼び出されます。
ライブラリに含まれる関数は,実動作は何もしないダミー・ルーチンですので,システムに合わせて,記述してください。