9.1.3 スタック・ポインタが指すアドレス

スタック・ポインタには,4の倍数のアドレスが設定されます。

スタック・ポインタが指すアドレスは,4の倍数ですが,スタックに格納するデータをすべて 4バイト境界に整合する必要があるわけではありません。各データのアライメントに応じて,スタック内に格納される位置が決まります。たとえば,char型データであれば,データのアライメント数は1なので,スタック内でも1バイト境界に配置できます。