初期値あり変数領域を確保するには,初期値ありセクションの中で,.db疑似命令/.db2/.dhw疑似命令/.db4/.dw疑似命令を使用します。
他ファイルからも参照可能にするには,そのラベルを.public疑似命令で宣言する必要があります。
.dseg sdata
.public _val0 --_val0を他ファイルから参照可能にします
.public _val1 --_val1を他ファイルから参照可能にします
.public _val2 --_val2を他ファイルから参照可能にします
.align 4 --_val0を4バイト整列します
_val0:
.db4 100 --_val0は4バイト分領域を確保し,100を格納します
_val1:
.db2 10 --_val0は2バイト分領域を確保し,10を格納します
_val2:
.db 1 --_val0は1バイト分領域を確保し,1を格納します
|