-mirror_region


ミラー先領域のアドレス範囲を指定します。

[指定形式]

-mirror_region=start_address,end_address

 

-

省略時解釈

-devオプションを指定していない場合,ミラー領域を持たないデバイスとみなして動作します。

[詳細説明]

-

ミラー先領域のアドレス範囲(先頭アドレス,末尾アドレス)を指定します。

-

ミラー元領域のアドレス範囲を算出するために使用します。
CPUコアの種別がRL78-S1の場合は0xF8000を,RL78-S2,またはRL78-S3の場合は0xF0000をこれらのアドレスから減算し,ミラー元領域のアドレス範囲とみなします。0xF0000〜0xFFFFFの範囲外の値を指定した場合はエラーとなります。

-

-devオプション指定時に本オプションを指定した場合は,エラーとなります。

-

-cpuオプション指定時に本オプションを指定しない場合は,ミラー領域を持たないデバイスとみなして動作します。

-

-mirror_source=commonオプション指定時に本オプションを指定した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

ミラー先領域のアドレス範囲を指定します。

>asrl -cpu=S2 -mirror_region=0xf3000,0xfaeff main.asm