-define


アセンブラのユーザ定義シンボル(ネーム)を定義します。

[指定形式]

-define=name[=def][,name[=def]]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

アセンブラのユーザ定義シンボル(ネーム)としてnameを定義します。

-

アセンブリ・ソース・プログラムの先頭で,name .SET defを記述するのと同等です。

-

nameを省略した場合は,エラーとなります。

-

=defを省略した場合,defを1とみなします。

-

本オプションは,複数指定が可能です。

-

本オプションと-undefineオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。

[使用例]

-

アセンブラ・シンボルとして sample=256を定義します。

>asrl -define=sample=256 -dev=dr5f100pj.dvf main.asm