-LISt


リスト・ファイルを出力します。

[指定形式]

-LISt[=file]

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

リスト・ファイルfileを出力します。

-

ファイル名の指定を省略した場合は,以下のリスト・ファイルを出力します。

指定オプション

ファイルの種類

ファイル名

-form=libraryオプション,または-extractオプション

ライブラリ・リスト・ファイル

出力ファイル名.lbp

上記以外

リンク・マップ・ファイル

出力ファイル名.map

出力ファイルが複数存在する場合は,先頭出力ファイル名となります。

-

-VFINFOオプションと同時指定した場合は,セクションの配置アドレスが使用可能なアドレス範囲を超えてもリンク・マップ情報とシンボル情報を出力します。

ただし,使用可能なアドレス範囲を超える場合は“**OVER**”と表示します。【V1.04以降】

[使用例]

-

リンク・マップ・ファイルをfile.mapに出力します。

>rlink a.obj b.obj -list=file.map