ルネサス
-Absolute_forbid
アドレス+サイズの範囲の最適化を抑止します。
[指定形式]
-Absolute_forbid=address[+size][,address[+size]]...
-
省略時解釈
アドレス+サイズの範囲の最適化を抑止しません。
[詳細説明]
address,sizeには,アドレス,サイズを16進数で指定します。
[使用例]
アドレス0x1000〜0x11ffへの最適化を抑止します。
>rlink a.obj b.obj -optimize -absolute_forbid=1000+200
[備考]
本オプションは,最適化を使用しないリンク処理では無効です。