-Binary=file(section[:alignment][/attribute][,symbol])[,file(section[:alignment][/attribute][,symbol])]... |
入力したバイナリ・データは,指定したセクションsectionのデータとして配置します。 |
アライメント数alignmentに指定可能な値は2の累乗(1,2,4,8,16,32)です。 |
本オプションで指定したバイナリ・ファイルは,0 〜 0x0FFFF 番地にしか配置できません。0x10000 番地以降にバイナリ・ファイルを配置するなど,希望するセクション属性に変更したい場合は,下記のようなアセンブラソースを作成してください。 |
b.binを.D1binセクションとして,0x200番地から配置します。 |