オプションをサブコマンド・ファイルで指定します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | オプションをサブコマンド・ファイルfileで指定します。 |
- | サブコマンド・ファイルで指定したオプション内容を,コマンド・ライン上の本オプション指定位置に展開し,実行します。 |
[使用例]
- | サブコマンド・ファイルsub.txtを以下の内容で作成します。 |
input file2.obj file3.obj ;ここはコメントです。
library lib1.lib, & ;“&”は継続行を示します。
lib2.lib
|
コマンド・ライン上でサブコマンド・ファイルsub.txtを指定します。
>rlink file1.obj -subcommand=sub.txt file4.obj
|
コマンド・ラインは以下のように展開され,ファイルの入力順序は,file1.obj,file2.obj,file3.obj,file4.objとなります。
>rlink file1.obj file2.obj file3.obj -library=lib1.lib,lib2.lib file4.obj
|