4バイト領域を初期化します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
[ラベル:]
|
.DB4
|
式
|
[; コメント]
|
[機能]
[詳細説明]
式の値は,4バイト・データとして確保されます。したがって,式の値は0x00000000〜0xFFFFFFFFの間でなければなりません。4バイトを越えた場合,下位4バイトが4バイト・データとして確保されます。
リロケータブルなシンボルや外部参照名を含んだ式が記述することができます。
- | .DB4疑似命令を記述するセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には初期値指定はできないものとして,エラーを出力します。 |
[使用例]
.DSEG DATA
LABEL: .DB4 0x12345678 ; 4バイトの領域を0x78,0x56,0x34,0x12で初期化する
|