.STACK


シンボルに対するスタック使用量を定義します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
 
.STACK
シンボル名=絶対式
[; コメント]

[機能]

-

.STACK疑似命令はコンパイラのデバッグ情報です。

[詳細説明]

-

シンボルに対するスタック使用量を定義します。

-

1 つのシンボルに対して定義できるスタック使用量は1 度のみとし,以降の定義は無視されます。

-

指定可能なスタック使用量は,0x0000〜0xFFFE の範囲の2 の倍数のみとし,それ以外を指定した場合はその定義は無効となります。

-

.STACK疑似命令が扱う情報は,コンパイラが出力するCソース・プログラムの関数情報です。