5.3.5 条件アセンブル制御命令

条件アセンブル制御命令を用いることにより,条件式の評価結果にしたがって,アセンブルを行う範囲が制御できます。

条件アセンブル制御命令には,次のものがあります。

表 5.29

条件アセンブル疑似命令

疑似命令

意味

IFDEF

シンボルによる制御(定義されているときアセンブル)

IFNDEF

シンボルによる制御(定義されていないときアセンブル)

IF

絶対式による制御(真のときアセンブル)

IFN

絶対式による制御(偽のときアセンブル)

ELSEIF

絶対式による制御(真のときアセンブル)

ELSEIFN

絶対式による制御(偽のときアセンブル)

ELSE

絶対式/シンボルによる制御

ENDIF

制御範囲の終わり

 

条件アセンブル制御命令のネスト・レベルの最大値は4,294,967,294(=0xFFFFFFFE)(理論値)です。ただし,実際には利用可能なメモリ量に依存します。