引数リスト走査用変数を初期化します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdarg.h>
typedef char __near *va_list;
void va_start(va_list ap, last-named-argument);
[詳細説明]
変数apを,可変個引数リストの先頭(last-named-argumentの次の引数)を指すように初期化します。
なお,可変個の引数を持つ関数funcを,移植性を持つ形で定義するには,次に示した形式を用います。
#include <stdarg.h>
void func(arg-declarations, ...) {
va_list ap;
type argN;
va_start(ap, last-named-argument);
argN = va_arg(ap, type);
va_end(ap);
}
|
備考 | arg-declarationsは,引数リストで,最後にlast-named-argumentが宣言されているものとします。後ろに続く“, ...”は可変個引数リストを示します。va_listは,引数リストの走査に用いられる変数(この例の場合ap)の型です。 |