ルネサス
srand
疑似乱数列の種類を設定します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
void __far srand(unsigned int seed);
[詳細説明]
後続するrandの呼び出しで使用する新しい疑似乱数列の種として,seedを与えます。本関数を同じseedの値で呼んだ場合,randにより得られる乱数は,同じ値が同じ順番で現れることになります。本関数を実行せずにrandを実行した場合,最初に“srand (1)”を実行した場合と同じ結果になります。