1.3 特  長

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX)は、次の特長を備えています。

(1)

ANSI規格に準拠した言語仕様

C,C99,C++言語仕様は、ANSI規格に準拠しています。また、従来のC言語仕様(K&R仕様)との両立性も備えています。

(2)

高度な最適化

コンパイラによるコード・サイズ、および速度優先の最適化を提供しています。

(3)

記述性の向上

拡張言語仕様によりプログラミングの記述性を向上させています。

(4)

高い移植性

CC-RXでは単一のコンパイラですべてのマイクロコントローラをサポートしています。これにより言語仕様の統一を図り、マイクロコントローラ間の移行を容易にしています。

また、デバッグ情報には業界標準フォーマットであるDWARF2/3を採用しています。