<アセンブル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
ISA(*1)で命令セットアーキテクチャを選択した場合はfpuです。
CPUにRX200を選択(*1)した場合はnofpu、それ以外はfpuです。
注 | *1) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。
*2) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。 |
[詳細説明]
- | FPU命令が有効ではないリロケータブルファイルを生成します。 |
[備考]
- | FPU命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。 |
- | 本オプションを指定した場合、浮動小数点演算命令と、制御レジスタFPSWの記述をエラーとします。 |