3.2.4 リンケージマップ情報

各セクションの先頭/最終アドレス、サイズ、種別をアドレス順に出力します。

リンケージマップ情報の出力例を示します。

*** Mapping List ***
(1)                                (2)        (3)          (4)   (5)
SECTION                            START      END         SIZE   ALIGN
P
                                  00001000  00001000         1   1
C
                                  00001004  00001007         4   4
D_2
                                  00001008  000014dd       4d6   2
B_2
                                  000014de  000050b3      3bd6   2

項番

説明

(1)

セクション名を表示します

(2)

先頭アドレスを表示します

(3)

最終アドレスを表示します

(4)

セクションサイズを表示します

(5)

セクションのアライメント数を表示します

リンク後にアドレスが確定したコードセクションのアライメント数は、big-endianを選択した場合、コンパイルおよびアセンブル時のアライメント数に関わらず4の倍数で表示されます。