5.3.1 概要

制御命令は、アセンブラの動作に対し細かい指示を与えるもので、ソース中に記述します。

制御命令は、オブジェクト・コード生成の対象とはなりません。

種類

擬似命令

アセンブルリスト制御命令

.LIST

条件アセンブル制御命令

.IF, .ELIF, .ELSE, .ENDIF

拡張機能制御命令

.ASSERT, ?, @, ..FILE, .STACK, .LINE, .DEFINE

以降、各制御命令について詳細な説明を行います。