8.5.1 用語の定義

(1)

マスタとアプリケーション

PIC/PID機能では、ROM上のコードやデータをPICやPIDにしたプログラムをアプリケーション、アプリケーションを実行させるのに必要なプログラムをマスタと呼びます。

マスタは、アプリケーションの起動処理のほか、アプリケーションから呼び出される共有ライブラリ、およびアプリケーションのRAM領域を持ちます。PICおよびPIDはアプリケーションにのみ含まれ、マスタには含まれていません。

(2)

共有ライブラリ

マスタ内にあり、複数のアプリケーションから呼び出すことのできる関数群です。

(3)

ジャンプテーブル

アプリケーションから共有ライブラリ関数への呼び出しを中継するプログラムです。